This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM96530:是否有适用于脉冲发生器、TR 开关和波束形成器的新器件?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LM96570, TX810, AFE5808A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604086/lm96530-any-new-device-for-pulser-tr-switch-and-beamformer

器件型号:LM96530

您好!

我想设计超声波扫描仪器件、了解 TI 参考设计、但我知道大多数器件如 LM96550和 LM96570都属于 NRND 类别... 是否有任何新器件可推荐我使用超声波扫描仪?

希望很快收到您的回复。

谢谢、此致、

:KH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 KH、

    对于模拟前端、我们建议在 LM96511上使用 AFE5808A、在 LM96530上使用 TX810。
    遗憾的是、我们对 LM96550 (Pulsar)和 LM96570 (Tx 波束形成器)没有任何建议。

    请发送电子邮件至 praveen.aroul@ti.com、了解您的业务案例、应用要求和产品时间表、以便我们为我们的产品系列中的器件提供建议。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Praveen:

    谢谢、我将与您个人联系。

    此致、
    :KH