This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:如何生成单音调 CW 信号?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604403/awr1642boost-how-to-generate-a-single-tone-cw-signal

器件型号:AWR1642BOOST

你(们)好

我们需要对射频参数进行一些测试。

对于使用 AWR1642BOOST 生成单音调 CW 信号是否有任何建议?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Juan、我用来生成 CW 信号的一种方法是使用 Radar Studio、它作为 MMWAVE_DFP 封装的一部分提供:

    www.ti.com/.../mmwave-dfp

    请参阅 Radar Studio 用户指南中有关连续流的第10章。 用户指南可在软件包的 mmWave_DFP_00_07_00_03\RF_eval\docs 目录中找到。

    请告诉我这是否有帮助!

    Bill
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Juan、

    正如 Bill 提到的、可通过雷达接口 API 调用来设置连续模式。 器件固件包中提供的文档中介绍了这些 API 调用。

    请检查上述文档中的5.19.3连续流模式(在单器件情况下)。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill 和 Vaibhav

    感谢你的答复。

    这很有帮助。

    我建议 您在将来的文档中对这种连续流模式进行解释。

    蔡娟