This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 霍尔传感器选择

Guru**** 2599615 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5053

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604119/the-hall-sensor-selection

主题中讨论的其他器件:DRV5053

大家好、

客户希望使用霍尔传感器来检测其电机的转子位置。 他的电机是线性电机。

我们是否有适合 其应用的霍尔传感器和参考设计?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    DRV5053可用于进行角度位置感应。 TI 参考设计 TIDA-00642 可用作参考、以了解如何完成此操作。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Mitch、

    对于电机的转子位置检测、是否有任何参考?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mickey、您好!

    我认为我们没有特定于您的应用的 TI 设计、但是我们有许多适用于霍尔传感器  的 TI 设计、这些设计可在 e2e.ti.com/.../355909上找到、并可根据您的应用进行调整。  如果您正在特别寻找线性霍尔传感器(DRV5053)的 TI 参考设计、请访问 http://www.ti.com/product/DRV5053/toolssoftware

    当您说要检测转子的位置时、您是指精确的角位置、还是仅关心确定转子是否处于几个特定位置之一(例如、每90度使用霍尔开关传感器)?