This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC2214EVM:FDC2214EVM 的分辨率是多少?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: FDC2214EVM, FDC2214

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604674/fdc2214evm-what-is-the-resolution-of-the-fdc2214evm

器件型号:FDC2214EVM
主题中讨论的其他器件: FDC2214

您好!

我使用 FDC2214EVM 来测量一些小电容信号(大约50pF)。 请告诉我 EDC2214EVM 的分辨率和不确定性吗?  我阅读了该手册、但发现了以下内容:

我不确定它是 FDC2214EVM 的分辨率。 如果您能告诉我该 EVM 的分辨率和不确定性、我将不胜感激。

最棒的

红光  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hongliang、

    是的、使用 FDC2214 EVM 收集数据。 这是 EVM 的基线噪声水平。

    此致、
    Yibo