This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:有关内置固件(ROM)的问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604341/awr1642-questions-about-the-build-in-firmware-rom

器件型号:AWR1642

 我对 AWR1642芯片中的 ROM 有一些疑问:

(1) ROM 的用途是什么? 我想这是引导加载程序和 SPI 编程器、对吗?

(2) ROM 的固件是否会使用新的 AWR1642芯片进行预编程? 我是否需要在第一次使用 ROM 之前对其进行编程?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jerry、

    回答您的问题:

    1.是的、正如您所指出的、ROM 主要负责器件固件和应用程序映像的引导加载 -从串行数据闪存(如果已连接)或通过 SPI (如果未连接 SDF)、以及一些器件初始化和安全测试序列。 有关 从 ROM 执行的引导加载程序流程、请参阅 www.ti.com/.../swra551.pdf。

    2.是的、ROM 固件 将使用新的 AWR1642芯片进行预编程。

    此致、

    Naveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naveen、
    非常感谢您的答复。 这很有帮助。