大家好、
我们在原型中将 opt3001作为 ALS。 传感器已启动、能够读取/写入配置和结果寄存器。 我们的要求是感测低光并在 INT 引脚上启用高电平。 INT 引脚由10k 电阻上拉至3.2V。 我们已将0xCE0C 写入配置寄存器以启用(POL=1和 MASK_=1)高电平有效。 我们面临的问题是、在第一次检测到弱光后、INT 引脚保持高电平。 如果检测到指示灯、它不会下降到低电平。 如果我再次读取配置寄存器、它将变为低电平。
我们希望在高电平有效模式下使用仅具有低光感应功能的 ALS。 寄存器配置是否存在任何配置问题。
相关信息
John