This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1642BOOST:捕获和存储已处理数据?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1642, IWR1443BOOST, AWR1642BOOST, IWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604340/iwr1642boost-capturing-and-storing-processed-data

器件型号:IWR1642BOOST
主题中讨论的其他器件:IWR1642IWR1443BOOSTAWR1642BOOST

我正在考虑使用 IWR1642升压 EVM 在无人机上捕获连续距离数据与时间。  

目标是持续捕获和存储从 L3存储器到外部闪存(例如 SD 卡)的 DSP 处理的数据(例如、针对范围的1-D FFT 输出)。 对于外部 MCU 是否有任何建议(建议的 MSP432是否可在此处使用?)、或者对于板载 MCU 是否可以这样做? 这适用于初级现场测试、因此我希望保持设置简单/小巧。  

似乎可以在使用毫米波 SDK 演示(仅适用于 x86 Windows/Linux PC)的升压板上将此类经过处理的数据从 L3存储器记录到 PC;这是正确的吗? 如果是、我可以选择运行 Windows/Linux 和毫米波 SDK 的小型 x86单板计算机。

我知道记录原始 ADC 样本需要 TSW1400+DEVPACK 设置、但由于电路板的尺寸和复杂性、希望在现场测试处理的数据时避免这种情况。

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jon、

    我正在研究答案。 我将很快就此向您回复。

    此致、

    Adrian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Jon、


    开箱即用演示示示示示例通过毫米波器件的 UART 端口发送此类后处理数据、并通过 EVM 板外的 USB 发送这些数据。 这是从器件获取数据的好选择。 如果您确实可以选择通过计算机(如 PC)进行记录、从而允许您通过 USB 接口收集数据、则可以使用我们的 IWR1443BOOST 或 AWR1642BOOST EVM 进行尝试。


    当调用开箱即用演示时、数据会通过 EVM 的 USB 接口持续流式传输、并且只要捕获机有足够的数据空间、就可以保存数据以供进一步处理。 通常、这不应成为基于 PC 的捕获的问题。

    TSW1400 +毫米波 EVM 允许通过器件的 LVDS 接口将原始 ADC 数据发送到 TSW1400板。 当您希望在每个 FMCW 线性调频脉冲结束时捕获可用的速度数据时、这会很有帮助。 如果您需要后处理数据、并且在两个连续帧之间更新速率较慢、则 USB 捕获将更容易、更好。


    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好:Vaibhav、

    感谢您的回复。 我现在将在 IWR1642BOOST 上继续记录 PC 数据。