This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:活动帧时间与测量速率之间的关系

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604289/awr1642-relationship-between-active-frame-time-and-measurement-rate

器件型号:AWR1642
Thread 中讨论的其他器件:AWR1443

大家好、我想了解毫米波传感估算器如何验证测量速率场景参数。 它似乎与活动帧时间有着相同的关系、但它是否也依赖于其他因素?

在使用估算器进行组合的示例中、活动帧时间(ms)为15.76。 我选择的测量速率为32、该工具显示该速率过高。 32帧的总 时间为504.32ms、刚好超过50%占空比。 该工具指出、测量速率为31、可以接受、即488.56ms。 是否必须遵守一定的最小帧间间隔? 我不 考虑的其他限制因素? 谢谢。

Bill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、
    您能否提供您在感应估算器上尝试的配置的准确快照?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vivek、我丢失了以前的配置、但这里是 AWR1443的另一个示例。 在本例中、活动帧时间 x 测量速率达到503.37ms。 如果我 选择118作为速率、 配置将检查。 从我到目前为止所做的实验来看、该工具的阈值似乎为500ms。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    活动帧时间值限制了更新速率。 它在两次连续(测量)更新之间保持两倍的时间。
    对于4.23ms 的活动帧时间和两次更新之间的时间应为8.5ms 或更高、这应限制117Hz 或更低的测量速率。

    请尝试上述值。 我们将添加非用户指南并更新错误消息。

    谢谢、
    Vaibhav