This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/HDC1000EVM:为 HDC1000 EVM 构建项目

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: HDC1000, HDC1010, MSP430F5528

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602409/ccs-hdc1000evm-build-project-for-hdc1000-evm

器件型号:HDC1000EVM
主题中讨论的其他器件:HDC1000HDC1010MSP430F5528

工具/软件:Code Composer Studio

您好!

我正在尝试构建以下项目、该项目位于"../感应解决方案 EVM GUI-1.8.8/EVM 固件"文件夹下。

*项目名称:HDC1000_F5528_V0

但是、我遇到了构建错误。

这是我的环境。

CCS 版本:CCS v7.1.0.00016

MSP430编译器版本:TI v16.9.1.LTS

是否可以确认上述构建错误的解决方案?

此致、

Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好 不建议在新设计(NRND)器件中使用 HDC1000、因为可以在器件产品文件夹中阅读该内容。 请将评估切换到 HDC1010器件。

    www.ti.com/.../hdc1000
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose-San、

    感谢你的答复。

    我知道不建议将 HDC1000用作器件。

    但是、我只想确认如何将 EVM 固件重新加载到 MSP430。

    为了确认这一点、我只使用 HDC1000 EVM。 因此、我想为 MSP430F5528生成二进制文件、但观察到上述错误。

    请记住、我不会使用 HDC1000。

    此致、

    Machida

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的回答。 我们正在为您检查答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jose-San、

    很抱歉我迟到了。 我可以成功完成构建。
    我观察到上述错误消息的原因如下所示。

    *"msp430.h"文件未在 flash.c 文件中定义为 include 文件。

    当我在头文件 flash.c 上定义时、我可以成功构建。

    BR、
    Machida