This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC1000/VCOM 电压关断

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604054/tdc1000-tdc7200evm-tdc1000-vcom-voltage-is-shut-down

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

尊敬的 TI 团队:

我的客户制造 超声波风传感器产品。 它们的设计与 TDC1000-GASEVM 相同: http://www.ti.com/tool/TDC1000-GASEVM?keyMatch=TDC1000-GASEVM&tisearch=Search-EN-Everything

它们用于内部  TDC1000 VCOM (VDD/2 = 1.8V)。 但是、在我们接收到大约400us 的接收器信号后、VCOM 电压会关断、与下图相同。  VCOM 电压为何关断?


 

谢谢。

Thinh

超声波  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Thinh、

    VCOM 将在检测到设定数量的 STOP 信号后关闭。 您可以看到额外的停止、通过增加 CONFIG1寄存器中的 NUM_RX 值、VCOM 将保持高电平。

    此致、