This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1011:COMPIN 引脚的输入阻抗是多少?

Guru**** 2596915 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603918/tdc1011-what-is-the-input-impedance-of-the-compin-pin

器件型号:TDC1011

我的输入信号同时连接到 TDC1011的 COMPIN 引脚和 ADC。 不希望 TDC1011影响输入信号。 不能为 COMPIN 的输入阻抗提供翅片。 也可以使用电阻器对其进行隔离。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我必须仔细研究这个问题、然后再返回给您

    此致、