This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:适用于 TDC1000-TDC7200 EVM 的超声波传感器

Guru**** 2603895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603640/tdc1000-tdc7200evm-ultrasonic-sensor-for-the-tdc1000-tdc7200-evm

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

您好、Scott

首先、感谢您的建议

我们设法通过 EVM 识别水位

随着 ToF 的线性增加、我向 CAN 添加了水

现在、我们要开始45度的水流计量  

传感器之间的电压差  

 墙壁厚度约为3 mm、 直径为3英寸 、也为4英寸

水的全压力约为8 PSI

什么是推荐的换能器

2 -换能器之间的建议距离是多少

Thx

Ari

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ari、

    1、尚未测试45度流量计量钳位的设置、因此目前没有推荐用于此特定应用的换能器。 我将对此进行研究、但我建议您联系一些能够提供建议的换能器制造商。 Audiowell 和 CeramTec 过去曾为 TI 提供压电传感器解决方案。

    2.理想情况下,换能器将相互直接燃烧,并尽量缩短流经管道的距离。 在45度、使用直径为4英寸的管道时、换能器应彼此相距4英寸、同样、换能器应与直径为3英寸的管道相距3英寸。 这将在换能器之间提供直接的轴向瞄准。 但是、如果您知道特定传感器的波束模式、则可以利用这种模式将传感器彼此靠近、而不会因偏离轴而损失太多。 最好的方法是从与管道直径相等的距离开始、然后通过将换能器彼此靠近来进行实验。 在某个时间点、偏离轴的损耗将超过总行驶距离较短的增益。

    此致、