This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01:射频易感性?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603214/lmt01-rf-susceptibility

器件型号:LMT01

是否有人曾在射频测试期间看到过受影响的温度读数?   

我们可以看到 在350MHz 时对温度的影响。    

我们提出的几个想法是:

  • PWM 上的拍频?
  • GPIO 引脚上的电压轨变化

欢迎提出任何建议或随机思考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、John、

    此器件的射频抗扰度没有已知问题。  

    您测试的是哪种测试标准、您观察的输出是什么? 您是否能够与我们的团队分享测试结果和设置参数以及原理图和布局以供审核? 如果您愿意、您可以通过私人邮件向我发送详细信息。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    EMC 测试是单步频率。 从80至1000MHz 扫描。  我们在10V/米下以大约320MHz 的频率进行测试、以进行易感性测试。  方向(Horiz/Vert、正面、背面、A 侧、B 侧)并不重要。  温度读数受负系数的影响。  例如 、环境温度为84°F、频率为 扫描范围为200至320MHz、报告的温度分别从84°F 降至-10°F。  

    PCB 上 ADS131模拟前端的读数也会在320MHz +/- 25MHz 范围内产生影响。  之所以提到这 一点、是因为 AFE 的温度读数用于调节 LMT01的温度。  我不知道问题是否出在 TI 的任一器件、我们的电源、这两个器件等

     

    我正在检查原理图/布局布线回顾。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    ADS131和 LMT01都受到影响这一事实并不常见。 您是否可以更改测试设置、以向 ADS131输入施加固定电压并重复扫描? 如果您仍然看到问题、则建议问题出在电源。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无法轻松重新运行测试。  它在 EMC/EMI 工厂运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、John、
    我同意您的意见;在 EMI 实验室中重新运行测试并不容易。 在同一 PCB 上具有两个频率范围类似的故障 IC 时、故障抗扰度可能是系统问题、例如由电源管理引起的问题。 再次访问 EMI 实验室可能有助于排除电路的不同部分并隔离问题。