This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:有关硬件设计检查清单的问题

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/604285/awr1642-questions-regarding-the-hardware-design-checklist

器件型号:AWR1642

您好!

我刚才对硬件设计检查清单有几个问题:

1) 1) UART 信号需要使用上拉电阻器的必要性是什么?

2) 2)如果未使用信号、是否仍然需要上拉/下拉电阻器。 例如、SYNCIN 线路上是否需要100k 的下拉电阻器、还是只能保持断开状态?

3) 3)在 SCH_checklist 选项卡的第23行中、可能会出现错误、因为说明中显示使用10k 电阻器、但 BOM 说明中显示"47k pull。"

谢谢、

Faiz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Faiz、

    1) 1)在将 UART 配置为观察线路状态变化的情况下、拉取 UART 线路纯粹是为了避免任何假信号。 如果这不是应用中的问题、则可以避免这些拉动。
    2) 2)如果未设置硬件触发选项、则可以消除 SYNCIN 线路上的拉电阻。 如果正在使用该帧、则建议使用该拉电阻器以避免帧的任何错误触发。
    3) 3)你说得对、有一个错误。 拉动应为10K,而不是47k。

    此致、
    Vivek