This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243:热复位

Guru**** 2603875 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603976/awr1243-warm-reset

器件型号:AWR1243

有关 warm 复位信号的说明为:

 

“开漏失效防护热复位信号。 可以从 PMIC 驱动以进行诊断,也可以用作设备正在进行复位的状态信号。”

 

该引脚标记为输入和输出。  我知道、如果它用作输出、那么是信号、表明芯片是否正在复位。  但是,当用作输入时,我不清楚它的含义是什么,“可以从 PMIC 驱动以进行诊断。”  在芯片中驱动该引脚会导致什么行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!


    热复位信号是器件上的双向引脚、因此可用于从外部源向器件发出"热复位"信号。

    我们将向您返回有关此引脚的 AWR1243特定信息。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Daniel、您好!
    对于 AWR1243、热复位引脚可用于通过将 AWR 器件拉低来对其执行软复位。 这将重置所有内部内核。 任何外部设备(如 MCU、PMIC 等)都可以执行此复位。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AWR1243、SWRU520技术参考手册第3.3节中有关复位的内容。

    输入 warm 复位如图3-2、表3-5所示、可通过编程方式切换到复位链。

    该复位源不会影响 Efuse 或调试子系统。

    此致、

    Joe Quintal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Radio-Joe