This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:TDC7200EVM -连接失败! 检查硬件

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC7200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602015/tdc1000-tdc7200evm-tdc7200evm---connect-failed-check-hardware

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

我无法将 GUI 连接到 EVM、我列出了尝试读取 EVM 的步骤。  我已通读 TDC7200手册、通读了许多主题、并观看了没有任何效果的视频片段。  是否有人会帮助我将 EVM 连接到 GUI、以便我可以开始使用 EVM 进行测试?

我打开 GUI。

按住 EVM 上的 SW 按钮、将 EVM 插入计算机。

EVM 底部显示连接失败! 检查硬件。

我的设备管理器显示两个 HID、我检查最新安装的驱动程序、而窗口显示最新安装的驱动程序。

我将 MSP430固件更新为 TDC720xEVM-Firmware-v2.07、下载显示完成! 并且没有按照安装手册连接任何设备。

EVM 上的琥珀色指示灯亮起、并且从设备管理器中消失、并且我接收到连接失败。

请帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dustin、您好!

    您描述的过程是更新固件所需的步骤。 要简单地连接到 GUI、请先关闭 GUI、插入电路板、然后打开 GUI。 它应在 GUI 启动时自动连接。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott

    感谢您的快速回答、非常感谢。  我首先关闭 GUI、插入电路板、然后立即点亮琥珀色指示灯 D3。  我打开了 GUI、并出现一个错误框、显示"Connect failed! 检查 COM 端口号"

    有什么关于为什么显示此错误代码的想法?

    Dustin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dustin:

    我以前也有过这个问题。 我发现、拔下电路板并将其重新插入计算机的次数有时会起作用。 否则、在 GUI 中标记为"Setup"的第一个选项卡上、会出现一个标记为"Serial Port"的框。 如果您插入电路板并选择下拉菜单、则可以尝试连接到不同的 COM 端口。 您也可以选择刷新、此时会弹出更多内容以尝试连接到。

    希望这会有所帮助。

    Abbie
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Abbie

    我尝试了上述操作、但没有帮助。  我注意到没有可用的 COM 端口号、错误窗口显示连接失败! 检查 COM 端口号。  我插入电路板、打开 GUI、然后琥珀色指示灯立即亮起、并显示上述错误代码。

    我是否应该有可用的 COM 端口号?

    Dustin