This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT70:防结冰和防水

Guru**** 2600675 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT70

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603042/lmt70-anti-icing-and-waterproof

器件型号:LMT70

大家好

如果我们问 LMT70、您会介意吗?

您是否具有 LMT70防结冰和防水方面的经验?
我们的客户 考虑 将此器件用于防结冰和防水条件。
那么、如果您有一些想法、可以与我们分享一下吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的支持团队将很快与您联系
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose San

    好的、我们正在等待回复!

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    LMT70在-20C 至90C 范围内的精度为0.2C、因此它应该能够非常精确地检测结冰条件。
    我们不知道任何防水的具体用例、但这取决于客户设计其系统的方式。 该封装可能会限制防水用例、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jose San

    感谢您的回复!

    是否可以 为防水用例使用塑料模具加工 LMT70?  
    您是否有类似的经验?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    唯一可用的封装是 WLCSP (非常小的封装尺寸)、因为它适用于便携式可穿戴应用、因此其封装尺寸很小。 IC 本身不防水、但您可以设计一个非常小的 PCB、并将该 PCB 封装在防水的非腐蚀性材料中。 这是我们在此用例中唯一可以提供的建议。
    感谢您抽出宝贵的时间关注 LMT70。