This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:关于不同参数的测试设置和数据

Guru**** 2600155 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602498/fdc1004evm-regarding-test-set-up-and-data-for-different-parameter

器件型号:FDC1004EVM

尊敬的 TI:

我叫 Sang Yun Bang、我在 BD Medical 工作。  

在阅读数据表和应用文档时、我想知道 David Wang 通过视频所做演示的测试设置。  

由于灵敏度问题、在应用中实现的最小面积值是多少?

此外、如果 TI 有一名技术工程师在整个项目中为我提供帮助、我真诚地想与我进行面对面讨论。  

sang.bang@bd.com  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外,我也想问一下这个盾牌。 在演示中、您使用了哪种属性和材料来实现屏蔽? 谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sang、

    如果您参考的是液位感应设计、您可以在以下链接中找到相关文档。

    http://www.ti.com/tool/TIDA-00317

    传感器和屏蔽电极仅在柔性 PCB 上覆铜。

    此致、

    Yibo