This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRV5013:输出电压

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV5013

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603195/drv5013-output-voltage

器件型号:DRV5013

大家好、

  当 DRV5013处于高电平或低电平时、我无法在数据表中找到其输出电压值。 通常  情况下、当输出电压根据 Vcc 为高电平时、当输出电压根据接地为低电平时、应该有一个有关输出电压的信息。

谢谢

Ozi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ozi、

    感谢您在 E2E 论坛上发帖。

    输出 pn 的允许范围 为-0.5V 至 VCC、其中 VCC 的最大值为40V。

    实际输出为漏极开路、开关电阻为50Ohm、最大灌电流 为30mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Carlos:
    低电平 pn 电压值的变化是否与输入电压成正比? 如果是,什么是色拉?
    此致、
    奥齐...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ozi、

    是的、输出引脚上的低电平电压取决于上拉电阻器值和电源电压。
    因此、MOSFET 内部阻抗为50ohm、假设上拉使用值1K、则输出电压(低电平)应在5V 电源供电时比接地高50mV、在24V 电源供电时为240mV。