This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443:毫米波精度和分辨率

Guru**** 2601625 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600579/iwr1443-mmwave-accuracy-and-resolution

器件型号:IWR1443

在介绍"物料处理中的毫米波传感器"终端设备概述时、提出了一个问题、即距离精度如何小于距离分辨率、速度如何等。 如何计算该精度? 分辨率编号是合理的、但我在任何技术文档或 E2E 上都找不到有关精度编号的任何信息。 多个扫描是否对其值求平均值以达到此精度? 如果是、则需要多少次扫描才能获得演示文稿中突出显示的精度(距离为2cm、速度为1cm/s)。 否则、毫米波 IWR1443在第一次扫描时是否如此准确? 感谢您的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    以下是主题的主题: e2e.ti.com/.../2206436

    Christophe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Christophe 的帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Connor、

    希望以上主题能回答您的问题。 如果您对此主题没有任何其他问题、是否可以将上述回答标记为"已验证"答案? 谢谢。

    Christophe、感谢您的回答。

    谢谢
    尼廷
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Connor、

    如果您对此主题没有任何其他问题、是否可以将答案标记为"已验证答案"? 谢谢。

    此致
    尼廷