This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP006:更正示例源代码中的括号

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP006

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602772/tmp006-correct-parenthesis-in-example-source-code

器件型号:TMP006

您好!  

我已从以下主题下载示例源 tmp006.zip:  

e2e.ti.com/support/sensor/temperature_sensors/f/243/t/251827

 在第130行的 TMP006FixedPoint.c 文件中、有以下表达式:

fvout =((C2 *(fvout * fvout)>> 31)>> 12)+(fvout >> 5); 

这一行代码的执行方式取决于编译器、需要额外的括号来指定操作数的正确执行顺序。

我不确定它是否为:

fvout =((((C2 *(fvout * fvout))>> 31)>> 12)+(fvout >> 5); 

或:

fvout =(((C2 *((fvout * fvout)>> 31))>> 12)+(fvout >> 5); 

换句话说、我不确定是先移位四分频输出、然后乘以 C2、还是先与 C2进行多频运算、结果应移位。

尝试这两种变体会产生非常相似的结果、因此我在此请求帮助。

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    另一个问题是、是否有关于定点源代码的任何更新? 是否有与我从2013年开始使用的版本相同的更新版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我们不支持此软件、也没有更新版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好、

    好的、无论如何都谢谢!