This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Starterware/LDC1101EVM:LDC1101不工作 LHR 模式

Guru**** 2603865 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603469/starterware-ldc1101evm-ldc1101-is-not-working-lhr-mode

器件型号:LDC1101EVM

工具/软件:Starterware

大家好

我使用的是 LDC1101evm 和 LDC1101GUI

我 无法理解 LHR 测量 值、因为它未连接 到我的 PC。  但 可以测量 Rp

我的计算机软件是 Windows 10。 它是否与它相关?

在另一种情况下、Windows 7正在工作...

有什么区别?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    将此主题移至电感式传感论坛。