This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1101EVM:最大感应距离

Guru**** 2602685 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602428/ldc1101evm-maximum-sensing-distance

器件型号:LDC1101EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1101

大家好、我想知道是否有一辆装有 LDC1101的车停在停车位上。 但是、它的最大感应距离可能不够。 您是否可以对改善感应距离或其他可检测停车位状态的产品提出任何建议?  

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、user4949224、

    在宏量程上、电感式感应器件的感应范围取决于传感器尺寸。 您是否考虑了可用于传感器设计的空间类型?

    您是否还需要能够检测摩托车和其他物体等较小的车辆?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、感谢您的回复。 我尝试过一些尺寸不同的传感器、但感应距离仍然不足。 在我看来、如果感应距离大于20cm、我们的产品将检测到停车位的状态。 我们不需要检测较小的车辆、目标应该是汽车。

    此致、

    LIN