This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1614EVM:Helmholtz 线圈

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1612, LDC1614, LDC1614EVM, LDC1612EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603475/ldc1614evm-helmholtz-coil

器件型号:LDC1614EVM
主题中讨论的其他器件:LDC1612LDC1614LDC1612EVM

尊敬的论坛社区:

 

使用 LDC1614或 LDC1612 EVM 和 Helmholtz 线圈时、是否有人取得过任何成果?

 

作为一种“概念验证”,我正在构建一个3D“方形螺旋线圈”(100毫米立方体,用于最小的立方体,但最终会构建一个1米立方体碰撞室),以测量在大约100英尺/秒或更长时间处发射的4.5毫米铜 BB 颗粒的 x-y-z 坐标。 数据将收集到数组中。

 

由于 LDC1614EVM 的工作电压为3.3伏、是否有方法在不影响电路的情况下提高磁场强度?

 

感谢你的帮助。

 

此致、

 

Alexander Luis

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alexander、
    我们尚未使用 LDC 产品专门构建 Helmholtz 线圈、但从 Helmholtz 线圈的基础知识来看、它看起来像是为了在两个线圈之间创建一个均匀的直流磁场。 对于我们的产品、它们会进行时域多路复用、因此一次只有一个线圈处于活动状态。 现在、如果您引入了第二个以相同频率运行的 LDC、则如果您将两个线圈足够靠近、则会产生干扰。 此外、如果您只有2个线圈、则无法区分3个方向、即 x-y-z 最后要指出的是、如果您的立方体为100mm^3、而您的铜 BB 仅为4.5mm、那么即使它非常靠近线圈、响应也会非常小。 这与金属覆盖/传感器面积比有关。 如需更多信息、请参阅以下博客文章: e2e.ti.com/.../inductive-sensing-target-size-matters
    此致、
    Luke
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Luke:

    非常感谢您花时间教育我(一名退休的物理和数学教师)这个传感器的特性/电子学。 我不会放弃并将构建一个小模型作为概念证明,并了解我可以获得哪些读数。

    我已经考虑过你提到的内容,如果不是太麻烦,我想提出具体问题。 再次感谢你能抽出时间。

    关于 LDC1614或 LDC1612,您提到“它们是时域多路复用的,因此一次只能激活一个线圈。 "

    我想使用三个单独的 LDC1612 (目前我有两个 LDC1614EVM 和一个 LDC1612EVM)、每个都在一个通道模式下、并使用 Arduino Uno/ Due 进行多路复用。 每个 LDC1612均由3.3V (或最大5V)电源从外部供电、所有这些电源均在 I2C (Arduino 是主设备)上运行。

    问题:

    1、每侧10圈的方形螺旋孔螺旋线圈(100毫米 x 100毫米)的缠绕过小吗?
    2.如果同时运行全部三个线圈,10%的频率差是否足以消除三个线圈之间的干扰? “绝对最大额定值”表示任何 INx 引脚上的最大电压为5伏,输入电流为8mA。 我应该将其推至最大值以获得更强的磁场,还是应该保持建议的工作条件(HIGH_CURRENT_DRV= b0,1.5mA)?

    3.您是否为绕组推荐了特定的线规

    我阅读您关于“金属覆盖/传感器面积比”的信息。 “至少说一下是非常令人不安的,但我需要亲自证明并确保该项目可能不起作用。

    在此项目中、我构建了一个速度计时器(一对光电二极管)、并在我的草图中插入了一个环路、以便开始在与最后一个光电二极管的指定距离处收集数据。 使用此技术、我可以在磁场内的任意点开始测量。

    再次感谢您、感谢论坛社区提供的任何建议。

    此致、

    Alexander Luis