This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5812EVM:不同的 GND

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5809, AFE5812, AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603209/afe5812evm-different-gnd

器件型号:AFE5812EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5809AFE5812AFE5809EVM

大家好、TI 人、

我对 AFE5809/AFE5812 EVM 的不同接地有疑问。  

它具有三个接地 GND (电源 GND)、AGND 和 DGND (USB)。  

现在、从原理图中可以看到模拟接地是电源接地。 因此、如果我将 AFE5809/AFE5812芯片的 AGND 引脚连接到正常接地、并且只需在电路板上保留两个隔离接地、即 GND 和 DGND、那是可以的。  

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、

    这是一个系统决策。 隔离接地通常是为了防止模拟、数字、域之间的噪声耦合。 在 AFE5809EVM 的哪里可以看到电源接地?

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Olu、

    没错、主要是为了防止模拟和数字部件之间的噪声。  

    在 AFE5809EVM 上、AnalogGND =电源 GND、因此我只能看到两个 GND。 EVM 是否特意未将其与模拟 GND 分开? 因为如果我们查看 AFE5809数据表、就会发现模拟 GND 引脚。  

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vatsal、

    我们通常建议将 AFE 器件的模拟接地和数字接地分开。 原理图可能只需要更新。

    此致、
    Olu