This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112:TMP112

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603291/tmp112-tmp112

器件型号:TMP112

VIH 和 VIL 规格参考"0.7 (V+)"和"0.3 (V+)"。

在这种情况下、"(V+)"的含义不清楚。 我的 Vcc 为3.3V、但 I2C 总线为1.8V。  TMP112是否会在这个较低电压的 I2C 总线上工作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    VIH 和 VIL 以器件的电源引脚5 (V+。)为基准

    TMP112能够在1.8V 电压下供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。 我能否在 Vcc=3.3V 时运行 TMP112、同时在1.8V 时运行 I2C 总线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    虽然我认为这应该起作用、但该规范明确规定逻辑高电平的最小输入电平将为2.31V。 这高于您的总线电压、因此它将不起作用。