This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:适用于汽车应用的 PMIC

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/603323/awr1642-pmic-for-automotive-application

器件型号:AWR1642

TI 毫米波 EVM 将 LP87524B 用于雷达的 PMIC、但最大输入电压为5V。 此 PMIC 似乎特别适用于具有 扩频模式和相位交错的毫米波应用。 尽管它还具有 AEC-Q100、但问题在于雷达通常会将12V 的电源连接到电池、并且需要处于9V~16V 的范围内。 那么、TI 是否还有其他可使用的 PMIC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chianan、
    您可以使用符合汽车标准的转换开关、该转换器可以接受宽电压(9-40V)并将其转换为5V。 例如、可以使用 LM536025Q 等稳压器来实现此目的。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Vivek
    LM536025Q 使用2.1MHz 固定开关频率、是否适用于雷达应用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    当我们设计1级感应封装时、有一个原理图显示了两级直流/直流转换24V 到5V、然后5V 到雷达。

    " www.ti.com/.../TIDEP-0091"

    此致、

    Joe Quintal