This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:PMIC_CLKOUT 信号规格

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54561, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602293/awr1642-pmic_clkout-signal-spec

器件型号:AWR1642
主题中讨论的其他器件:TPS54561
我们使用 AR1642上的 PMIC_CLKOUT 信号 来同步电路板上的 PMIC、这些 PMIC 对该信号的电气特性很敏感、尤其是在启动时(例如电压和阻抗电平)。 我们没有任何相关文档、TRM 似乎描述了引脚的逻辑特性、但并未描述引脚的电气特性。 是否有任何其他信息?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    PMIC_CLKOUT 是 xWR1642的分频时钟输出。 请注意、如果 PMIC 正在初始化、而 xWR1642未运行、则 PMIC_CLKOUT 不是稳定时钟。 因此、对于 PMIC 启动、如果 xWR1642不工作、则时钟不可用。

    我认为您必须考虑 PMIC 在启动时从内部时钟运行、并在 xWR1642运行后使用一种方法传输时钟、以进行特殊控制。

    如果答案未描述您计划如何使用这些器件、请详细说明您要实现的目标。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是更多详细信息。  我们将 TPS54561 DC/DC 用作系统中的主电源。 我们需要将其同步到 AR1642时钟以控制杂散。  TPS54561在启动期间空闲时对驱动时钟的输出阻抗很敏感、因此我们要设计的电路因 PMIC_CLKOUT 的启动阻抗而异。 因此、我们想知道该信号的电气规格(电压范围、启动期间的阻抗、驱动能力等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、
    PMIC_CLKOUT 是来自 AWR 器件的标准 CMOS IO 引脚。 有关电气特性、请查看 AWR1642数据表的第5.4节。 您还可以在表5-14中找到开关规格。
    有关详细模型 ,您可以参考 IBIS 模型,您可以在该模型中获得准确的 IO 特性(www.ti.com/.../swrm032)。 标准 IO 的阻抗约为50欧姆。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vivek、

    IBIS 模型非常有用、谢谢。 我们有0.85版本的 AR1642数据表("mySecure"上提供的数据表)、第5.4节似乎没有您描述的信息、也没有表5-14。 是否有更高版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russell、
    有关最新的数据表,请访问 AWR1642页面:www.ti.com/.../AWR1642

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 我们完全错过了这个。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然、没问题。 如果您有任何疑问、请告知我们。

    谢谢、此致、
    Vivek