This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4403EVM:AFE4403EVM

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE4403

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602939/afe4403evm-afe4403evm

器件型号:AFE4403EVM
主题中讨论的其他器件:AFE4403

大家好、

我正在使用 AFE4403来采集各种活动的 PPG 信号数据我想知道是否有人可以帮助我处理我获取的数据如何使用数据集以及如何使用 MATLAB 显示信号

我已附上从手表收集的数据、每列意味着什么?e2e.ti.com/.../running-data.txte2e.ti.com/.../Device_5F00_Volts_5F00_20160811_5F00_191922_2D00_ECG_2D00_PPG_2D00_Standing.xls

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ahmed、

    从随附的 Excel 工作表中、查找"LED2 - LED2 Ambient (LED2 - LED2环境)"或"LED1 - LED1环境"数据。 这些分别在 E 和 F 列中。
    要使用 Matlab,应该有一种方法可以直接从 Excel 工作表中加载数据,或者可以将其复制并粘贴到.txt 文件中并加载它。

    此致、
    Prabin