This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:如果毫米波 SDK 已安装、如果再次安装、会发生什么情况?

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602620/iwr1443boost-if-mmwave-sdk-has-already-been-installed-what-happen-if-install-it-again

器件型号:IWR1443BOOST

如果毫米波 SDK 已安装、如果再次安装、会发生什么情况?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Feng:

    它应该只会覆盖先前的安装。 因此、Windows 上的安装路径是 C:\ti\ 将被 SDK 版本中的文件覆盖。

    此致、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!