This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 需要关于鱼查找器芯片选择的建议

Guru**** 2604775 points
Other Parts Discussed in Thread: PGA460-Q1, AFE5809, VCA2615

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600518/need-advice-for-chip-selecting-of-fishfinder

主题中讨论的其他器件:PGA460-Q1AFE5809VCA2615

问候语。

我们公司正在开发手持无线探鱼器、我应该选择芯片。

我找到了一些器件、例如 PGA460-Q1和 AFE5809。

但 PGA460-Q1专为空中应用而设计、AFE5809具有八个输入通道、对于手持式探鱼器而言、其价格过高。

因此、我所寻找的是一个 SoC 或芯片、它可以是鱼距探测器的中央处理器。

例如 AFE5809、但用于一个通道。

我愿意接受任何建议,我也希望得到任何建议。

实际上、我为此花费了几天时间。

谢谢、致以诚挚的问候。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chai Linnam、您好!

    随附的幻灯片显示了一些可能的设计架构和建议的 TI 器件。 希望这能帮助您开始设计。

    e2e.ti.com/.../sonar.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery。

    感谢您的回复。

    但我所寻找的是一款具有单通道集成 AFE 的超声波收发器。

    你会向我推荐什么吗?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chai Linnam、您好!

    我与负责这些类型器件的业务部门进行了联系、我们提供的最接近您所需的2通道 VCA2615器件(在幻灯片中)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢 Jeffery Pfarr 的回复。

    我们可以在市场上找到大约 40美元的无线探鱼器。

    VCA2615的成本超过10美元、我认为他们不使用该放大器。

    你怎么看?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../pic_2D00_sonar.pdf

    Chai Linnam、您好!

    我认为你是对的! 如果您正在设计低成本声纳(超声波)探鱼器、则接收灵敏度和超声波输出功率将受到限制。 它也可能没有显示屏、并且具有声音指示器或 LCD 范围读数。 我们的 VCA 和 AFE 并非真正针对此目标市场而设计。 您的设计可能更像随附的原理图、该原理图是一个简单的超声测距仪(最大距离超过3米)。 当然、可以通过驱动更高电压的 Tx 器件或提高 Rx 电路灵敏度(增加增益、低噪声)来扩展该范围。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeffery。

    非常感谢您的努力。

    我一定会查看您的建议。

    此致。