This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPT8241:每波长响应度

Guru**** 2604225 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602755/opt8241-responsivity-per-wavelength

器件型号:OPT8241

尊敬的团队:

我的客户想知道 OPT8241每波长的响应度。 在数据表中、 850nm 时为0.35A/W、但他们想知道其他波长的响应度。 那么 、您是否会像下面那样共享每波长响应度图?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Dino:

    请参阅 OPT8241数据表中的图5吗? 我们有一个可滤除大部分其他波长的光学滤波器。

    此致、
    Anand