This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IWR1443BOOST:构建 MSP432是否需要插入 IWR1443BOOST?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: IWR1443BOOST, IWR1443

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602624/iwr1443boost-does-building-msp432-need-iwr1443boost-to-be-plugged

器件型号:IWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: IWR1443

构建 MSP432是否需要插入 IWR1443BOOST?

还是构建 IWR1443BOOST 需要插入 MSP432?

本节中的用户手册不是很清楚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Feng、

    我将根据"构建 MSP432"进行响应、这意味着为 MSP432 MCU 构建/编译代码。 如果您想询问其他问题、请告知我们。

    IWR1443BOOST 是用于 IWR1443的 EVM、它具有自己的应用内核、需要自己的编译图像。  您将在毫米波 SDK 演示项目中找到此类图像、这些图像可加载到 IWR1443器件上。

    因此、为 IWR1443构建映像是一个独立的步骤、并且与要插入的 MSP432没有关系。

    如果您的问题与任何毫米波产品页面上的特定应用手册有关、例如 使用77GHz 毫米波的液位传感 、该应用手册介绍了与 IWR443一起使用的 MSP430 MCU、 然后、两个器件的映像必须单独构建并加载到器件上。 在构建步骤中不需要插入这两个器件。

    谢谢、

    Vaibhav