This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:可访问引脚上的合成器信号

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243BOOST, AWR1243, UNIFLASH

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601223/awr1243boost-access-to-synthesizer-signal-on-the-pins

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1243UNIFLASH

您好!  

是否可以在 CW 模式以及线性调频脉冲模式下访问 AWR1243BOOST 上的分频合成器信号? 如果可能、您能否指导我完成实现这一目标的步骤。  

谢谢、  

RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    可在 OSC_CLK_OUT 引脚上生成分频版本的合成。 可引出 Synth/32或 Synth/16。
    如果您使用的是 Radar Studio、"Regop"选项卡中有一个调试信号选项。 在这里、您可以选择要在 OSC_CLK_OUT 引脚上发出的信号。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Vivek。 我在 AWR1243BOOST 的 J5和 J6连接器上看不到任何 OSC_CLK_OUT 引脚。
    是否存在显示 OSC_CLK_OUT 引脚位置的位置?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我还尝试进入 Radar Studio、在 RegOp 选项卡中、我尝试获取 synth2.5G 或 synth5G、因为这是一个调试信号、输出消息显示失败状态。

    谢谢、

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    在 AW1243/1443 EVM 原理图 Sheet3中、pinname OSC_CLKOUT 变为信号 AR_OSC_CLKOUT。 在表11中、这连接到连接器 J2。

    其他可使用的引脚、在 EVM、FM_CW_CLKOUT 和 FM_CW_SYNCOUT 上没有布线、这些引脚是/4级联基准波形引脚。

    因此、我认为您可以监控 J2。 Vivek 将提供软件设置的更新。

    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Joe。 我期待着从 Vivek 获得信息。

    现在有可能获得同步输出,是否还有办法通过线性调频脉冲获得某种触发信号,就像 ADC 在 AWR1243BOOST/DEVPACK 上启动的性质一样?

    谢谢!

    RJ
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、有一个 SYNC OUT 引脚用于识别帧的开始、而不是线性调频脉冲的开始。
    此致、
    Joe Quintal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    正如 Joe 指出的那样,可以在 EVM 的 J2连接器上观察 OSC_CLKOUT 信号。
    我无法看到您在 RADAR Studio 中看到的错误消息、您能否再次发布该图像? 配置前端后、您可以启用时钟输出
    在同一"Regop"选项卡中有一个"GPIO_O"配置选项、您可以在其中在 GPIO_0引脚上发出"ADC_VAL"信号。 该信号指示 ADC 采样周期。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Vivek:感谢你的答复。 下面附上了显示错误的 RADAR Studio 的输出窗口。 我目前有两个问题:

    OSC_CLK_OUT

    当我尝试转到 RegOp 并将调试信号配置为2.5G 或5G 输出时、我会看到失败的消息、我认为该消息附加到 AR1.WriteRegister 函数调用。

    GPIO_O  

    当我将其配置为 ADC_VALID 时、我不会从 RADAR Studio 端得到任何错误、这是很好的。 但是、我在毫米波 DevPack 上探测 GPIO_0、并且无法在该引脚上看到任何活动。 我是
    在每个线性调频脉冲的 ADC 数据采集开始时预期一个脉冲。  

    我探测了一些其他引脚、例如3.3V 和其他引脚、只是为了确保我的设置不会出现问题。  

    谢谢、  


    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    在您发送的快照中、我看到有固件不匹配的警告。 您是否已下载 DFP 安装的"\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\rf_eval固 件\radarss"和"\mmwave_DFP_00_07_00_04\rf_eval\rf_eval_firmware\masterss"路径中提供的正确的 BSS 和 MSS 固件?
    此外、您还需要确保选择"xwr12xx_xwr14xx"一个、因为您正在使用 AWR1243 EVM。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢你的答复。 我已从您在帖子中提到的文件文件夹位置下载固件 BSS 和 MSS 固件。

    下面的图1显示了在 SPI 连接后但在射频加电之前的 RADAR Studio 窗口。 这显示了 BSS 和 MSS 固件版本。  

    然后、当我单击 RF Power Up 时、固件版本设置为全零、输出窗口显示固件版本不匹配警告。 请参见下图。 电流消耗高达270mA、并且我能够使 AWR1243线性调频脉冲、并且还处于 CW 模式。 当然,我在上一篇文章中提到的原始问题仍然存在。  

    感谢您的帮助,Vivek!  

    RJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此外、在 RegOp 选项卡中、任何读取寄存器的尝试也会导致错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 RJ、
    看起来 SPI 连接不成功。 您能否在连接 Radar Studio 之前擦除板载串行闪存? 您也可以通过设置 SOP 模式5并单击"Flash program"来从 Radar studio 执行此操作、而无需选中 FW 文件位置旁边的任何复选框。 这将出现一个命令提示符、在该提示符下、它将尝试连接到 COM 端口并擦除闪存。

    或者、您也可以根据 SDK 用户指南(software-dl.ti.com/.../mmwave_sdk_user_guide.pdf)中的说明使用 uniflash 实用程序(www.ti.com/.../uniflash)。
    使用 Uniflash 实用程序时、请确保从 DevPack 板上移除雷达 EVM。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Vivek! 这是一个很好的收获。 刷写串行闪存后、我删除了固件不匹配警告。  

    我能够得到5GHz 合成、并验证它是否遵循线性调频脉冲的趋势以及扫描线性调频脉冲带宽/16。  

    但是、我仍然无法在 GIPIO_0上获取 ADC_VALID。 软件不会闪烁任何错误、当我在 RegOp 选项卡中选择 ADC_VALID 时、所有错误都将通过。

    当我在示波器上探测 GPIO_0引脚时、我看不到任何信号。 它可能有一个诀窍。 请注意、我使用的是 AWR1243BOOST。  

    谢谢、  

    TJ

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    我们发现、需要在 AWR1243BOOST 上连接一个0欧姆电阻器、以便在 GPIO_0上输出信号。 安装电阻器后、我们能够在 GPIO_0上获取 ADC_VALID 信号。 信号跟踪了 RADAR Studio 工具上设置的采样时间的持续时间。

    感谢您和团队的持续帮助和支持、也很好地了解了 SPI 连接问题。

    与此帖子相关的两个问题均已解决。 1)合成器输出、2) ADC_VALID 信号输出、这两个引脚均可访问。

    此致、

    RJ