This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LDC1312-Q1:获取器件 ID 或制造商 ID

Guru**** 2604605 points
Other Parts Discussed in Thread: LDC1312

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601920/ldc1312-q1-getting-device-id-or-manufacturer-id

器件型号:LDC1312-Q1
主题中讨论的其他器件:LDC1312

我尝试使用地址7F 以及制造商 ID 7E 获取器件 ID

但据我观察,LDC1312的答覆是不同的,所以有问题

在 I2C 通信中、地址和地址的数据都应该是什么。

LDC1312用作从器件地址0x2A。  

我得到的数据是0x7F 对应的0x2A2A、0x7E 对应的0x2AFF。

问题出在哪、请提供帮助。

此致

Sarang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sarang、

    抱歉昨天无法回复您。 实际上、当 ADDR 引脚设置为低电平时、LDC I2C 地址为0x2A;当 ADDR 引脚设置为高电平时、LDC I2C 地址为0x2B。

    器件 ID 和制造商 ID 存储在寄存器地址0x7E 和0x7F 中、读数应为0x5449和0x3054。 我要做的另一个观察是、0x2A 是0x54向后...

    您能否确认 ADDR 引脚设置为什么?

    此致、