This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-GASEVM:使用200kHz 传感器的气体成分和接近感应的建议设置?

Guru**** 2608925 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601570/tdc1000-gasevm-recommended-settings-for-gas-composition-and-proximity-sensing-using-200khz-transducers

器件型号:TDC1000-GASEVM

您好!  

我使用的是连接了两个200kHz 压电式传感器的 TDC1000-GASEVM。

我的最终目标是将两个换能器放在固定长度管道的两端、并使用不同的空气和 He 相对浓度填充该管道。 在这些换能器之间测量的声速(根据所示的 ToF 数据计算)将根据 He 与空气之间的摩尔分量发生变化、理想情况下会产生大约300到1000的良好曲线。 如果可以实现这一点、我们可以将此设置用作较便宜的燃气纯度监测计、并为新产品购买大量 TDC1000-GASEVM。 我们还在考虑将其应用于遥远的未来的气体流量。  不过、现在我们正处于这一过程的开始阶段、我是一个很低级的实习生 、我只需要一个 TDC 单元来处理问题。 我的任务是尝试了解这个新想法的开始。  

我的第一个"混乱"步骤是查看 ToF 是否因换能器之间的距离而变化。 由于它用作麦克风来感应反射、因此根据距离测试 ToF 似乎是一项自然的快速测试。 相反、我看到的是、无论换能器位于何处、ToF 值都不会改变。  (距离 eachother 2厘米,距离 eachother 一英尺,指向天花板,指向大厅对面一个毫无怀疑的人...)。 相反、该值似乎仅取决于我在 GUI 上选择的设置、而不取决于实验参数。 具体而言、对于许多看似随机的设置、我根本不会获得任何数据、包括在我认为正确的频率下。 基于我的传感器的200kHz 频率、我认为 1.6MHz 的 CPU_CLK FREQ 和8的 TX_FREQ_DIV 可以正常工作。 (用户手册规定、时钟频率和分频频率应被选择、这样传感器的谐振频率=(外部时钟)/(TX_FREQ_DIV)。 但是、这会产生一个空白的数据图。 我的频率计算错误了吗?  (我意识到传感器和 TDC1000之间的频率配对非常重要)。  或者我的其他一些设置是否有问题?  由于我尝试对 GUI 进行解码、所有默认设置都用于液位感应、因此我很难解决后者。 坦率地说、我不知道很多设置的含义以及它们的效果是什么、因此很难知道我应该改变什么。  

如果能为我的设置提供一些设置建议、将会非常好(非常感谢)。  (甚至、我可以了解这些设置含义的说明!) 欢迎所有的建议!

感谢您帮助我给主管留下深刻印象(以及帮助我们设计新产品)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您的频率计算正确。 可能是导致问题的 TDC1000-BSTEVM 启用周期出现问题。 有关 如何在 GUI 中设置高压板的信息,请参阅《用户指南》( www.ti.com/.../sniu026a.pdf )的第8节。

    此外、您可能需要更改飞行时间测量模式。 如果您当前使用默认模式(模式0)、则接收传感器将不会处于活动状态、因为模式0设置为单个传感器发送和接收。 模式1适用于您描述的使用类型。 (如侧注所示、浓度测量通常通过单个传感器以固定距离向反射器发射来完成、而不是使用2个传感器。 您也可以选择了解这一点。 在本例中、您将使用模式0)。

    以下应用手册旨在介绍如何将 TDC1000与液箱液位应用配合使用、但对许多常见设置进行了良好的描述: www.ti.com/.../snaa270.pdf

    在数据表中、图37-39非常有助于了解测量期间的事件序列以及控制消隐和监听时间以确保捕获返回信号的方法: www.ti.com/.../tdc1000-q1.pdf

    这些资源应能让您充分了解设置以及如何为您的系统调整设置。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    感谢您的回答。 我已将设置更改为模式1、并一直在计算 T0和 T1 (除非我弄错了、否则为625ns 和5us)、以便了解您提到的数字。 我延长了 BSTEVM 的启用时间、因为这似乎是图中提到的。 (除此之外、用户指南并未提供有关 BSTEVM 板上的修复方法的许多细节)。
    尽管进行了这些更改、但 GUI 上的数据仍然为零、而示波器上的任何信号都为零(我使用的设置与用户指南中的设置相同)。 我不确定如何从这里继续。 我是否完全理解或忽略了某些内容?

    再次感谢、
    Nancy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Nancy、

    您能否保存配置文件并将其与示波器捕获一同上传、其中显示了开始、停止和 COMPIN 引脚? 由于您未看到对 GUI 图的任何更改、因此不会生成停止信号。 为了了解发生这种情况的原因、示波器捕获将非常有用。 接收路径上很可能没有足够强的信号来触发 STOP 脉冲的阈值。

    此致、