This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDC1000-TDC7200EVM:多个问题

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602535/tdc1000-tdc7200evm-several-questions

器件型号:TDC1000-TDC7200EVM

大家好

如果我们问 TDC1000、您会介意吗?


TX1 VDD 的电压是否为?


  GUI 的设置值  是否会使用 传感器自动更改?
我们认为没有此函数。


根据 Timing_REG 的设置、可以扩展 WAIT/ECHO_Listen。
范围是否有限制?


在我们客户的设置文件中、1.4ms 后没有波形。
Timing_REG 是 最大值、但在 1.4ms 后会出现波形失望。
如果您有一些建议、您能告诉我们吗?  
e2e.ti.com/.../20170613_5F00_TDC1000.pdf

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka-San、您好!

    Tx 电压摆幅为0.32V 至 VDD-0.32V

    2. GUI 不会自动更改以反映正在使用的换能器。 您需要重置设置以考虑新的换能器。

    等待/ECHO_Listen 周期等于(TIMER_REG[9:0]-30)*8*T0,其中 T0是输入时钟的周期(不是所选的 Tx 频率)。 这取决于输入时钟的频率。

    1.4ms 时是否有一个停止脉冲从该脉冲生成? 这些寄存器当前只设置为计数1个停止脉冲。 如果检测到 STOP、则接收电路将关闭。 尝试将 NUM_RX 更改为5个停止或"无 RX 事件计数"、以允许更多停止运行。

    此致、