This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642:DevPack ES2.0中的 DMM_MUX_IN 信号变化

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601724/awr1642-dmm_mux_in-signal-changes-in-devpack-es2-0

器件型号:AWR1642

你好、冠军、
   在 DevPack ES2.0版本中、"SYNC_IN 信号路径"从"J4.9 -> U1.21、P6.9"更改为"P3.16 -> P4.1、J3.51"
   SYNC_IN/DMM_MUX_IN 信号已循环至接头 P4.1而不是 P6.9。 您能帮 我们了解一下我们为什么要进行此更改吗?   将 Devpack ES1.0与 AWR1642 Boostpack 配合使用以使用 HIL 是否会影响客户?

谢谢、
Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    进行此更改只是为了将 DMM 所需的所有信号带到同一接头(而不是两个连接器)上。 客户仍然可以通过在 P6.9接头上馈送 DMM_MUX_IN 信号来使用旧版本的开发包。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Adam、
    这是否澄清了您的疑问?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、
       很抱歉忘记关闭它。 我现在很清楚。

    此致、
    Adam