This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMP112-Q1:电流消耗

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TMP112-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601772/tmp112-q1-current-cunsumption

器件型号:TMP112-Q1

你好!

℃确认 TMP112-Q1在125 μ A 时的电流消耗。


1.125 μ A 时的关℃?流为多少(测试条件:串行总线未激活)
2.在125 μ A℃?(__LW_AT__率:4Hz 下转换期间的有效静态电流大小)
3.在125 μ s℃?(__LW_AT__率:4Hz 下延迟期间的静态电流大小)

℃℃、图4中的静态电流在125 μ A 时以1.5倍的速度增加、而25 μ A 的静态电流则为25 μ A。 规格。
在125 μ A 时关℃流是否也会是静态电流的1.5倍?


此致、
itabi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的支持团队将很快与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图5所示为 SD = 1时的关断电流、在125C 时介于1uA 至2uA 之间。
    在进行 ADC 转换时、工作电流在125c 下约为60uA。
    待机电流、当 SD=0时、125C 时约为6uA。

    数据表中未明确指定有源和待机电流。 当 SD=0时、器件将在待机电流时空闲、同时等待在活动电流电平上进行温度测量(ADC 转换)。 等待时间由转换速率设置指定。 ADC 转换的长度在第4页被指定为转换时间、大约为26ms。 数据表中指定的平均电流是器件配置为 SD=0和4Hz 转换速率时在较长采样时间内的平均电流消耗。 这些是加电的默认设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    任您好!

    感谢您的支持。

    此致、
    itabi