This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443:ADC 原始数据有一个奇怪的杂散

Guru**** 2608605 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443, AWR1243

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600653/awr1443-adc-raw-data-has-a-strange-spur

器件型号:AWR1443
Thread 中讨论的其他器件: AWR1243

您好!

我们仅使用了 AWR1443。 并加载 CaptureDemo 项目的图像。 使用 CCS 导出一个 Rx 原始数据的帧。 传感器设置为:

# ADC 16位5MSPS 复杂360点
# fmcw 77g 360m/72us

FlushCfg
DfeDataOutputMode 1
通道配置2 1 0
低功耗0 0
ADCfg 2 1.
AdcbufCfg 0 0 0 1
ProfileCfg 0 77 2 4 78 0 5 1 360 5000 0 30
线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
帧配置0 128 1 20 1 0
sensorStart

但每个线性调频脉冲有一个奇怪的杂散。 是否有任何设置错误?

其他两个问题:

AWR1443 A2D 分辨率的规格为12位。 如果通过 CLI 配置为16位、是否可以正常运行?

 2. AWR1443 A2D 采样率(复数)的规格为6.25MSPS。 如果配置为15MSPS 或更快、该怎么办?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨沈、您好
    12位是默认模式、但您也可以使用16位模式。 AWR1443器件不支持15mbps 采样、因此建议使用更高的采样率 AWR1243。

    关于干扰、我们将就此向您回复。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨沈、您好
    在捕获演示中、分配的雷达数据存储器为128KB。 根据您发送的配置、所需的雷达数据存储器大于128KB:每线性调频脉冲360个样本*每样本4字节(16位复数)* 128个线性调频脉冲。
    您能否减少每帧的线性调频脉冲数、以便存储器要求小于128KB 并重试?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的回复。

    我将线性调频脉冲数减少到64。 但干扰仍然存在。

    然后我测试默认设置。

    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 1
    通道配置2 1 0
    ADCfg 2 1.
    AdcbufCfg 0 1 1
    ProfileCfg 0 77 20 5 80 0 40 1 256 8000 0 30
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    帧配置0 128 1 20 1 0
    低功耗0 0
    sensorStart

    如果将频率斜率设置为4MHz/us

    ProfileCfg 0 77 20 5 80 0 4 1 256 8000 0 30

    干扰出现在 最初的几个单元中。

    频率下斜率不能太小?

    此致、

    杨沈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杨沈、您好

    较低的斜率不存在固有的限制。  

    您能否尝试一个将 TX 启动时间从1缩短为0的实验?

    ProfileCfg 0 77 20 5 80 0 4 0 256 8000 0 30

    此致、

    Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    可以通过以下配置来缩短 TX 启动时间:

    FlushCfg
    DfeDataOutputMode 1
    通道配置2 1 0
    ADCfg 2 1.
    AdcbufCfg 0 1 1
    ProfileCfg 0 77 20 5 80 0 4 0 256 8000 0 30
    线性调频脉冲配置0 0 0 0 0 0 0 0 1
    帧配置0 128 1 20 1 0
    低功耗0 0
    sensorStart

    但是、如果我修改 ADC 采样率、 采样点、频率下降等、仍然存在一些毛刺脉冲。  

    我可以在哪里使用或使用哪些海关工具来检查配置?  我现在使用 Radar Studio。  

     此致、

    杨沈

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、

    您能否确认您正在观察 MMWAVE_SDK_01_00_00_05中的这些文件

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、
    只是为了确认我理解正确,通过将 TX 开始时间减少到0,初始的“稳定”行为消失了吗?

    为了帮助选择合适的配置、您可以使用感应估算器工具(dev.ti.com/.../)。 您需要确保使用的雷达数据立方体在分配的存储器大小内。 例如、在 AWR1443捕获演示中、该存储器设置为128Kb。 因此、当您更改配置时、只需确保其仍在该大小范围内。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、
    这是否有助于您解决您发现的问题?

    此致、
    Vivek