This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:Radar Studio 配置

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601418/awr1642boost-radar-studio-configuration

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我们的硬件设置: AWR1642BOOST + AR1xxxEVM + TSW1400。

对于默认配置、它们都可以正常工作。  

我使用 Radar Studio 修改频率范围、ADC 采样率和点:

然后配置传感器:

打开 雷达后处理工具、会出现一些错误:

是否有任何配置错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题:转储文件的格式(adc_data.bin)是什么? 或者我可以在哪里找到它?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、杨

    您在这里有两个问题:
    1.关于收集数据后的后处理错误。
    2.解释文件中的数据。

    对于#1。 您能否从 Radar Studio 控制台提供日志文件? 此外、请确保接收器和 LVDS 通道的数量在您的配置中匹配。

    对于#2。 我们将就此向您回复。

    谢谢、
    Vaibhav
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Vaibhav、您好!

    表示1#。 我修改另一个设置、它工作正常。

    LVDS 通道编号是否等于接收器编号?

    这是我的设置。

        

    对于#2、我只想分析转储文件。 是否有任何 MATLAB 脚本、如 ti\mmwave_sdk_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\capture\gui\capture_demo.m

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、
    更改设置后、您在捕获数据之前是否再次单击"Setup TSW1400"?

    关于通道配置、对于1642、LVDS 通道与 RX 通道有点独立。 从所需的 RX 通道收集数据后、即可通过2个 LVDS 通道发送数据。 Radar Studio 中当前可用的处理始终假定有2个 LVDS 通道。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yang、
    执行设置 TSW1400后、TSW1400捕获是否正常?

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    一切都很好,谢谢。