This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FDC1004EVM:检测到器件 isn#39;t

Guru**** 2606725 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602163/fdc1004evm-device-isn-t-detected

器件型号:FDC1004EVM

您好!

我将 FDC 1004EVM 用于电容测量、我将其用于很少的测量、一切都正常。 现在、当我将其连接到任何 PC 时、在任何 USB 端口或任何 PC 上都无法检测到硬件、并且指示灯也不会亮起。

如果问题可以解决、或者我必须购买新器件、请提出可能的问题。

此致、

Siraj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Siraj、

    请尝试重新启动您的 PC。 器件可能会受到 ESD 的损坏。

    此致、
    Yibo