This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMT01:模塑抑制问题

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: LMT01

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602079/lmt01-molding-rejection-question

器件型号:LMT01

您好!

我的客户希望为 LMT01进行第二次注塑。 注塑温度为170°C

,注塑期间 POM 的材料为180~210°C

数据表中 LMT01的最高温度为175°C 这是否有任何问题?


°C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wu、
    装配(回流或注塑)的最高温度高于最高存储温度。 在短期组装过程中、只要注塑成型过程中的温度曲线保持在给定封装类型的回流温度曲线限值范围内、您的客户可能会超过存储温度(请参阅 www.ti.com/.../spraby1.pdf)。 有关 所选封装的 MSL 等级/回流焊峰规格、请参阅产品文件夹(www.ti.com/.../pinout-quality)上的封装信息。