请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
在 TI 的自主模式雷达系统拓扑中、我们可以看到 AWR1642的 NErrorOut 和 NREST 连接到 LP8752 (请参阅下图)。 这是否意味着 AWR1642可以在发生异常时向 LP8752发送错误信号、然后使用 LP8752自行完全复位? 如果是、LP8752中的哪些引脚可用于此应用?
谢谢、
Adam
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Vivek、
感谢你的答复,我现在很清楚。 您能否帮助检查我之前的帖子
--------------------
这是否意味着 在 AWR1642 信号芯片雷达解决方案中、我们无法通过 NREST 对器件进行 LP87524测试? 恐怕仍有一些部件未通过热复位进行复位(TRM 图3-2中的调试 SS、FUSEFRAM&Test 控制器)。 如果 AWR1642发生错误、它是否会在热复位后运行下一个系统时导致任何问题?
_________________________________
谢谢、
Adam