This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1243BOOST:AWR1243上的 HS_Debug_x 端口的用途是什么?

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1243, AWR1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/600904/awr1243boost-what-is-hs_debug_x-port-on-awr1243-for

器件型号:AWR1243BOOST
主题中讨论的其他器件:AWR1243AWR1642

HS_Debug 端口的用途是什么? 由于其 LVDS 接口可用于提取原始 ADC 数据?

在表4.1 中也找到了一个引用(SWRS188_AWR1243_Data Sheet Page12)。  什么是模拟测试1、2、3、4、AnaMux、VSense、GPADC?  表3.1 (第4页)指示没有 GPADC、但表4.1和方框图引用了它们。 表3.1需要更新?

您能不能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、
    是的、出于调试或实验目的、可以使用 HS_DEBUG 端口(LVDS)来获取 ADC 数据。
    AWR1243不提供 GPADC,我们将更正数据表中的表4.1。 感谢您指出这一点。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vivek、
    您是否有有关如何使用调试端口的支持文档(应用手册)? 是否可以访问所有 HS_ADC、它的格式是否与 CSI 接口相同?
    两个方框图(第2页、27页)都应拆下 GPADC 块。
    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jeffrey、
    有关 LVDS 接口的格式和电气特性、请参阅 AWR1642数据表(请参阅以下文档 www.ti.com/.../awr1642.pdf 的第5.10.4节)。
    唯一的区别是 AWR1243中有4个数据通道、而 AWR1642中只有2个数据通道、其余数据通道是相同的。

    此致、
    Vivek