请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AWR1642 您好!
我的客户希望配置1024个独特的不同线性调频脉冲、而 AWR1642仅支持512个独特的线性调频脉冲。 它们需要分离两个相邻帧中的1024个唯一线性调频脉冲、因此需要重新配置每帧的 BSS 以在两组512个线性调频脉冲之间切换。 我认为这是好的、您是否也可以帮助检查是否存在任何风险? 非常感谢。
Andy
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Andy:
您可以使用高级帧配置并定义2个子帧、每个子帧中具有512个线性调频脉冲。 配置2个配置文件并配置512个唯一的线性调频脉冲、并使用 FORCE_PROFILE 选项在两个配置文件之间跨子帧进行切换。 这样就无需实时配置线性调频脉冲。 尽管抖动参数、BPM 位等在子帧中保持不变、但线性调频脉冲将与子帧中的不同剖面相关联、从而使线性调频脉冲具有唯一性。
谢谢、
Sameer