请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AFE4405 工具/软件:TI C/C++编译器
你(们)好。
我在 一个客户端项目中使用 AFE4405、我们正在努力以 SPI 模式与器件进行通信。
是否有人可以分享的任何示例和/或设置示例、因为这开始咬我。
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.