This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1443BOOST:AWR1443BOOST、AWR1243BOOST 和 AWR1642BOOST 之间的差异

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1443BOOST, AWR1642BOOST, AWR1243BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601707/awr1443boost-the-differences-between-awr1443boost-awr1243boost-and-awr1642boost

器件型号:AWR1443BOOST
主题中讨论的其他器件: AWR1642BOOSTAWR1243BOOST

大家好、

客户希望了解 AWR1443BOOST、AWR1243BOOST 和 AWR1642BOOST 之间的差异。 你会提供一些帮助吗?

这些器件能否生成和发射 FMCW 信号?

客户希望在此产品上进行开发。 客户还需要什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    AWR1443BOOST、AWR1243BOOST 和 AWR1642BOOST EVM 是评估相应 TI 毫米波传感器器件的平台。
    以下网页提供了可用 AWR 毫米波传感器器件系列之间的比较: www.ti.com/.../awr-overview.page
    有关更多详细信息、您还可以参阅相应的器件数据表。

    此致、
    Vivek
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vivek、

    感谢您的支持。 这些器件能否生成和发射 FMCW 信号?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!
    是的、所有这些都使用 FMCW 调制。

    此致、
    Vivek