This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AWR1642BOOST:TSW1400捕获的 ADC 原始数据分析

Guru**** 2608905 points
Other Parts Discussed in Thread: AWR1642BOOST

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/602013/awr1642boost-adc-raw-data-analysis-captured-by-tsw1400

器件型号:AWR1642BOOST

您好!

我们的硬件设置: AWR1642BOOST + AR1xxxEVM + TSW1400。

我们使用 TSW1400来捕获 ADC 数据。 我想知道转储文件的格式。 如何使用 Rx/啁 啾/帧阵列?

是否有任何诸如 MMWAVE_SDK_01_00_00_05\packages/ti\demo\xwr16xx\capture\gui\capture_demo.m 之类的脚本来处理 ADC 原始数据?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    杨沈、您好
    如果您使用的是 Radar studio 工具、则该工具中有一个内置后处理应用程序。 收集数据后、您可以单击"post proc"来处理捕获的数据、并提供多个图解和对捕获的数据的分析。

    此致、
    Vivek