This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE5809EVM:与 TSW1405EVM 连接

Guru**** 2606725 points
Other Parts Discussed in Thread: AFE5808AEVM, AFE5809EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/sensors-group/sensors/f/sensors-forum/601751/afe5809evm-interfacing-with-tsw1405evm

器件型号:AFE5809EVM
主题中讨论的其他器件:AFE5808AEVM

我们正在尝试将 AFE5809EVM 与 TSW1405EVM 连接。 在哪里可以找到 HSDC Pro GUI 所需的 ini 文件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aparna、您好!

    我们不再使用 AFE 器件主动支持 TSW1405EVM。 我们建议改用 TSW1400。

    此致、
    Olu
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Olu、

    感谢您的回复。 遗憾的是、听说 AFE 器件不再支持 TSW1405EVM。 我们购买了这些器件、并在过去几个月中一直在使用 AFE5808AEVM (在 TI 的支持下)。 遗憾的是、电源问题对 AFE5808AEVM 造成了严重损坏。

    现在、我们尝试将 AFE5809EVM 与 TSW1405EVM 配合使用、而不是 AFE5808AEVM。

    您能否至少确认 AFE5808AEVM 的 ini 文件是否可用于 HSDC Pro GUI 中的 AFE5809EVM?

    谢谢、

    Aparna